This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750下 UBC 电缆的定义

Guru**** 2586795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290828/tps25750-ubc-cable-definition-with-tps25750

器件型号:TPS25750

您好  

TPS25750的 CC1/CC2引脚与 USB-C 连接器分开,标准 USB-C 电缆(支持 PD)是否能满足电缆的双侧插入要求和认证,因为其 CC 线仅为 A5 (请参考下图:USBC 电缆定义)?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Showfen:

    TPS25750的 CC1和 CC2引脚应连接到 Type-C 端口/连接器 CC1和 CC2引脚。 这样即可插入不同的电缆方向(上下颠倒)、如果 TPS25750支持 PD、则可使其与远端连接的器件进行通信。  

    如有任何其他问题或疑虑、请告知我们!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    是的、我们了解。 但如果 USB-C "电缆"内只有5根导线(VBUS (A4+A9+B4+B9)/ CC1 (A5)/ DN1 (A7)/ DP1 (A6)/ GND (A1+A12+B1+B12)、则表示 USB-C "电缆"未连接到 TPS25750。
    TPS25750是否也可以识别它?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Showfen:

    Type-C 电缆连接到 Type-C PD 端口时、PD (包括 TPS25750)仅使用其中一条 CC 线(CC1或 CC2)与所连接的远端 PD 器件进行通信。 另一条 CC 线保持悬空或可用于为 VCONN 供电(某些电缆具有需要电源的内置电子器件、通常这些电缆用于 TBT 或支持5A 的电缆)。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林