Other Parts Discussed in Thread: LM61440
主题中讨论的其他器件:LM61440
嗨、团队,
当客户使用61440时、输出滤波电容器容量大于输入滤波电容器。 断电时、输入引脚 VIN 的断电速度将快于输出引脚(SW)。
客户过去用过其他类型的芯片、有的芯片不允许输入电压高于输入电压、需要在输入和输出引脚之间以反并联方式连接一个二极管。
从手册中可以看出、61440未提及此部分。 是否需要在输出端(在 SW LC 滤波器器件之后)和 VIN 引脚之间以反并联方式连接一个二极管、以防止 SW 端子电压出现高电压 VIN?