This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2610:无法打开 TI 的 GaN 功率损耗计算器工具

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290964/lmg2610-can-not-open-the-ti-s-gan-power-loss-calculator-tools

器件型号:LMG2610

您好!

我对估算适用于 ACF 转换器的 LMG2610 GaN 半桥的功率损耗感兴趣。  

然而、我不能 使用从 TI 网站下载的文件。 它是一个.p. Matlab 文件、 即使我遵循了 TI 的"使用方法"注释、也没有效果。 命令窗口返回:"类名和文件名必须匹配"。

感谢您的帮助、

-CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Constance:  

    感谢您关注 LMG2610。  我相信您指的是  LMGXX-GAN-LLC-CALC、 这是一款用于 LLC 转换器的损耗计算器。 我们注意到 MATLAB 文件存在这一问题、并正在努力重新上传正确的文件。  

    但是 、如果您对 ACF 转换器的功率损耗 计算器感兴趣、请下载 LMG2610有源钳位反激式功率级设计计算器。 该计算器基于 Excel、运行它应该没有问题。  


    请告诉我这是否有帮助。  

    此致、

    约翰