请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79600EVM 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
您好
使用 BQ79600EVM 进行客户设计、但当他们使用 SPI 模式进行通信时、收集到的电压会发生跳跃并且在 GUI,上不准确、此时未遇到此问题、并且收集到的电压是正确且稳定的。
根据用户指南设置 SPI、BQ79616EVM 用作堆叠器件、使用跳线连接 J1。 使用官方 GUI 收集。
请提供一些建议。
正在等待您的回复。
谢谢
星形