This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:如何控制和检查峰峰值电感器纹波?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284967/tps92515-how-to-controll-and-check-the-peak-to-peak-inductor-ripple

器件型号:TPS92515

大家好!

我正在处理一个有关 LED 光源的项目并使用 TPS92515 IC。

我希望我们的产品能够达到98、99%的精度、并且该产品具有调光功能。

我有一些问题:

1、我如何确认 Vcst? 我是否可以测量感应电阻器两侧之间的该电压?

2、为什么使用 VCC 为 Coff 充电的精度低于使用 VLED (Vout)为 Coff 充电的精度?

我如何知道或测量 VLED? (使用调光、例如50%占空比而不使用调光-这意味着100%占空比)?

谢谢。此

致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果目标是实现98、99%的精度、则需要执行额外的校准、即 TPS92515或其他器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    感谢您的回复

    您能解释一下校准吗? 我需要做什么?

    我以上问题您有任何答案吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS92643可以达到+/-4%的精度、但这仍然远远超出您的预期。  

    对于校准、 常用的方法是 使用高精度电流传感器监控输出电流、将其与基准进行比较、 然后通过 PWM/模拟调光等来微调输出电流。  

    例如、您可能指 www.ti.com/lit/wp/slpy010/slpy010.pdf 这样的电池测试系统、

    关于您的问题,

    1.是的,你可以测量它。  

    2.与 VLED 相比,VCC 范围通常要宽得多,导致频率变化和纹波电流。 不明白您的最后一个问题。 当然您可以测量 VLED 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiao:

    电流纹波将影响 Imax。 因此我需要确定该值。

    但是、当我在 TPS92515工作期间(在 LED 的阳极)通过 DM 测量 VLED 时、波形为脉冲。 那么、我想知道我们如何确定 VLED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、道、

    TPS92515控制符合您预期的输出电流。 VLED 会受到电流的影响、您可以在 LED 数据表中查看它。 VLED 还 受温度和器件差异等其他因素的影响。   

    对于 LED 而言、控制 LED 电流来改变亮度是关键。 您用于确定 VLED 的目的是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    1、我认为为了在控制和校准方面具有更高的精度、我必须使用 VLED。 我认为以上是您的建议、我按照其数据表检查了 VLED。 VLED 取决于 Imax、而不是输出电流、对吧?

    2、我尝试使用并联 FET 调光进行测试、以实现更好的调光。 我看到 TPS92515的温度非常高。 这是由于分流 FET 导通时具有低效率导致的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您为什么需要了解 VLED? 您的目的是什么? 通常、除非需要诊断功能(LED 开路/短路/单个 LED 短路等)、否则我们不关心 VLED。  

    2、不,我不这么认为。 当分流 FET 导通时、TPS92515高侧 FET 占空比较小、 功率损耗小于分流 FET 关断状态。 您可能需要检查设计的功率损耗。 例如导通损耗、开关损耗等。   

    请问您的应用是什么? 什么是规格和 LED 器件型号? 为何需要如此高的精度? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    1、toff 和 Δ IP-p 取决于 VLED。 我想知道 VLED 是为了比较理论和事实。 当前、为了进行校准、我使用万用表来了解 Imax、因此不再需要 VLED 信息。

    2、我发现使用分流 FET 调光时 TPS92515的电流器为高电平的原因。 我在 VCC 对 Coff 进行充电(FET 导通)时使用了较小的 ROFF 值、因此开关频率相当高。 因此损耗功率会增加。

    我们正在开发用于光谱仪的 LED 光源。 因此、调光的精度和高频率正是我们所需要的。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!  

    如果没有问题了、我将在24小时内结束此主题。 谢谢。