我们有 TPS62933用于使用标准元件的24至12V 降压。
这用于批量生产、在我们的12个试点项目中、我们看到了2种故障模式。
1>当热插拔电源时、会损坏设备。 我们现在已增加了软启动时间、希望这可以解决问题
2>在正常使用情况下,发生同样的故障。 在这种情况下、仅仅一个月的电源供电后、我们发生了类似的故障。
电流只是标称值500mA。 24v 输入稳定且没有过压。
请查看爆炸的芯片和我们的设计图片。
由于我们计划在全美的第二季度和@ 7000个生产,因此任何想法都会有所帮助,我们对此非常关注。