请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5169 主题中讨论的其他器件: LM5146
大家好、
是否有任何标准可以将降压控制器归类到专用的 Fly-Buck 转换器、例如 LM5169?
例如、LM5146具有类似的规格。 使用 LM5169 (FPWM 可用)时、虽然 LM5146可通过外部 FET 用作 Fly-Buck 配置、但这不被描述为 Fly-Buck 解决方案。
我想澄清 Fly-Buck 专用转换器与其他转换器之间的产品。
谢谢你。