This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-TPS7A470x:EP 器件的温度稳定性是多少

Guru**** 2743445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291754/tps7a4701-ep-what-is-the-temperarture-stability-of-the-tps7a470x-device

器件型号:TPS7A4701-TPS7A47 EP

我们正期待将 TPS7A4700 LDO 应用于新的设计、因为它的输出噪声非常低。 但是、由于我们的用例、我们需要良好的温度稳定性水平。 如果器件的温度稳定性已知、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lewis、

    我们表征的唯一特定温度是25°C、在此温度下、输出电压将保持在预期设定点的1%范围内。

    无论温度和条件如何、输出电压容差均为+/- 3.5%。

    谢谢。

    斯蒂芬