This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:用于超级电容器充电和阻断反向电流的 IC

Guru**** 2529850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291528/lm66100-ic-for-super-capacitor-charge-and-block-reverse-current-flow

器件型号:LM66100

您好!

我们需要使用具有 eFuse IC 的3.3V 超级电容器充电。 将在200mA 左右。  

LM66100会在3.3V 电源为零时阻止反向电流流动吗?还是我们需要对 IC 进行 ORing?

请告诉我是否有其他合适的 IC。

此致、

苏德哈沙纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharstana:

    有两种方法可以做到这一点:

    CE 可以连接到 VOUT、这将在 VOUT - VIN > 34mV 典型值时禁用(并阻断反向电流)该器件

    CE 可由外部信号控制、并且当 VOUT - VIN > 40mV 典型值(当 VOUT 到 VIN 的典型值为0.5A 时)或 CE 为低电平时、该器件将禁用。

    这里要问的一个重要问题是、3.3V 电源是强制变为0V 还是会悬空? 如果它将悬空、VIN 将不会被拉至 GND、这将不会在 VOUT 和 VIN 之间强制施加电压差、并且需要通过控制 CE 引脚的外部信号来禁用该器件。

    谢谢。

    帕特里克