请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 您好!
我们有两个 BQ76942设备共享一个 I2C 端口,如果我们停止 Battery Studio 应用程序并重新启动,我们可以寻址设备1和设备2。 但是、我们希望能够保持应用程序运行、只需更改地址、如果我们这样做、我们似乎可以读取数据存储器、但无法读取数据寄存器。 我们是否可以解决该问题、即我们可以随机选择器件并读取寄存器/发送命令。
非常感谢
理查德