This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116DRLR

Guru**** 2385340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290233/tps2116-tps2116drlr

器件型号:TPS2116

使用 TPS2116DRLR 执行电源切换。 PR1设置为"H"、VIN1具有优先级。

如果您在使用 VIN1=5V、VIN2=0V 时关闭 VIN1、则电流似乎会反向流向 VIN2。

我知道 VIN1和 VIN2不存在回流、因为它们有回流预防功能、但是否会发生回流?

1通道=输入电压2

2ch=VIN1

3通道= VOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azuma-San:

    欢迎使用 e2e!

    在以下情况下、TPS2116会激活反向电流阻断:

    -VIN1和 VIN2低于1.6V

    - VOUT 比 VIN1和 VIN2高44mV

    MODE 为低电平、PR1为高电平

    IN2是由电源或负载保持在0V、还是悬空?

    我最初认为 PR1通过电阻分压器连接到 VIN1、当 VIN1/PR1减小以使 PR1降至1V 以下时、器件会选择 IN2作为工作源。 如果 VIN2悬空、它将被上拉至 VOUT、因为没有负载将其上拉至 GND 或在 VOUT 和 VIN2之间强制产生>44mV 的差值-这看起来就是您发送的波形中正在发生的情况。 然后、当 VIN1降至1.6V 以下(留出容差空间、在本例中它看起来大约为1.3V)时、这就产生了使 VIN1和 VIN2都低于1.6V 的条件、 然后启用反向电流阻断、输入通道将其电容放电(看起来每个 INx 轨中都有相当多的电容)与 VOUT 分开。

    您认为此理论适用于您的情形吗? 如果不是、您能否发送带 PR1、VIN2、VOUT 和 ST 的原理图和/或波形?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Patrick San

    感谢您的答复。

    激活反向电流预防功能的三个项目中的任何一个是否有效?
    或者我们需要这三者吗?
    -VIN1和 VIN2低于1.6V
    - VOUT 比 VIN1和 VIN2高44mV
    MODE 为低电平、PR1为高电平

    我的理解是、即使满足其中一个条件、也能有效防止回流。

    由于当 VIN1导通时 VIN2为0V、因此当 VOUT 比 VIN2高44mV 时、防止回流似乎是有效的。
    现在 VIN2通过电阻器连接到0V (请参阅所附的原理图)。

    我确认了以下项目。

    1) 1)已删除连接至 VIN2的 R282。
    I 已将 VIN2连接至0V、下拉电阻为1.2k。
    我们确认当在该状态下关断 VIN1时、电流会流回 VIN2。
    我检查了已删除的电阻器 R282 VIN2另一侧的电压、但它保持在0V。 因此、不会有其他电路的环绕。

    我连接了一个带有 PR1、VIN2、VOUT 和 ST 的波形。

    1通道=输入电压2

    2ch = VOUT

    3通道= PR1

    4通道= ST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azuma-San:

    只需要满足这三个条件中的一个、您是正确的。 还要提到的一点是、当一个输入处于活动状态时、另一个输入始终开启反向阻断。

    这里要考虑的最重要的问题是:USB0_VBUS 是否悬空、或者它是否具有强下拉至0V? 因为所有有效浮动的电压都将为0V、但即使是弱电源也可以将其拉至任何电压。

    根据你发送的最新波形,我相信我的原始答复中的假设是正确的。 感谢您使用 IN2上的1.2k Ω 接地电阻进行测试-下拉电阻需要更强、以便有足够的电流从 VOUT 流向 VIN2 (可能约为5 Ω)。

    这种行为是否有问题? 它是否在切换 USB0_VBUS_CHECK 信号?

    谢谢。

    帕特里克