请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25629 我正在进行一项设计、其中一个子系统的输入电压范围为3.4 - 5.5V。 因此、我不能直接将其连接到 SYS 输出、因为我想将电池完全放电到3.0V。
相反、我计划将其连接到 BQ25629上的 PMID 输出、并在 电池电压足够高时将其用于旁路 OTG 模式、当其小于3.5V 时将其用于升压 OTG 模式
不过、 列出的 Iq 特别高、在旁路模式下比升压模式下还高令人困惑的地方。 这可能会迫使我改用单独的升压转换器。 您能否确认这些数字是否正确?