This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020-Q1:LMR38020FSQDDARQ1与 LMR38020SQDDARQ1设计

Guru**** 1865440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289587/lmr38020-q1-lmr38020fsqddarq1-vs-lmr38020sqddarq1-design

器件型号:LMR38020-Q1

您好、团队成员:  

我正在为客户寻找一个使用 LMR38020-Q1 FPWM 版本(LMR38020FSQDDARQ1)的设计。 我看到 EVM 中填充了 PFM 版本。 要使用 FPWM 型号、是否需要在 EVM 板上进行任何更改? 我在数据表或 EVM 指南中没有看到任何差异。 请确认我们是否可以 在不进行任何其他 BOM 更改的情况下将 EVM 上的单元与 LMR38020FSQDDARQ1交换(假设 VOUT 为5V、如 EVM)。 此外、我发现除了在所有负载下进行 FPWM 处理外、'FPWM" FS 型号的 Vref 可能也会稍有不同、并且该器件支持负电流限制。 是否有任何其他差异需要注意? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sepeedah、

    除了 PFM 和 FPWM 模式的轻负载性能外、其他特性大致相同。 1V 下的 Vref 相同。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Elena、您能否说明如果我将 PWM 版本换成器件的 PFM 版本、EVM 是否需要更改 BOM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在频率和输出电压相同的情况下,两种模式的器件可以在同一个 EVM 上运行、无需进行其他更改。

    埃莱娜