This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22672:电源调节失败

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289609/lm22672-power-regulation-fail

器件型号:LM22672

我的 RMA 板 LM22672出现故障。 我正在通过断开 R165和 R166来对5V 电路进行测试。 该电路由30V AT 200mA 供电。 电源开启后、电源会指示93mA 功耗。 我在开关节点 U4引脚8上连接了波形、在该处我注意到、当高侧 MOSFET 关断时、开关输出电压仅达到5V、并出现负电压尖峰。

在 LM22672 SW 引脚上连接波形

e2e.ti.com/.../LM22672_5F00_30V_5F00_to_5F00_5V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!

    感谢您分享您的原理图和波形。 我浏览了您的原理图、发现所用二极管的反向额定电压为20V。根据数据表的第8.1.2节、建议二极管至少是最大输入电压的1.3倍。 另请确保二极管的平均电流额定值至少等于最大预期输出电流。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joshua,感谢您的快速响应。 该设计的更新版本使用 B250-13-F。 稳态负载电流约为30 mA。

    对于什么情况会阻止 IC 的开关节点达到 Vin、您有什么见解吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!  

    这听起来不错。 这些波形是来自此版本的电路板吗?

    此外、如果可能、请附上测试设置和布局。 这些功能将更好地帮助我们诊断问题。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我分享了发现故障的电路板原理图。 这是我们发现故障的第一个电路板。 如问题说明中所述、我使用独立的 LM22672电路调试此电路板。 我已经从5V 稳压器上断开了下行和上行电路。 。

    此问题可能是由于 IC 或其他一些组件损坏造成的。 让我知道验证 IC 故障的最佳方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!

    感谢您分享您的原理图。 然而、为了正确调试 IC、通常需要观察测试设置和/或布局、以正确识别任何潜在问题。 请分享这些信息、以便我们更好地为您提供帮助。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    我已经给 FAE 发送了布局屏幕截图、他应该已经跟大家分享了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!  

    感谢您分享您的布局。 我现在将关闭该主题、我们可以继续发送电子邮件。  

    谢谢!

    约书亚奥地利