This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27528-Q1:UCC27528在稳态(开启或关闭)期间的静态电流

Guru**** 2504605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27301A, UCC27284, UCC27528, UCC27301A-Q1, UCC27311A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289993/ucc27528-q1-quiescent-current-of-ucc27528-during-steady-state-on-or-off

器件型号:UCC27528-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27528UCC27301A-Q1、UCC27301A、 UCC27311A-Q1、UCC27284

您好,专家,

在我们的应用中,一个约束是栅极驱动器消耗的静态电流应小于100uA (小于50uA )是可取的。  栅极驱动器将由直流导通或关断信号 (非开关应用)操作

UCC27528数据表已低于 Iqq,我们能否将此视为闸极输出未切换时的稳态电流?  (任一栅极输出将为高电平或低电平)

根据动态规格,栅极输出切换时栅极驱动器电流将大于1mA。

请对此进行澄清。

还建议是否有任何低 Iq 低侧栅极驱动器可用?

谢谢

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    当器件完全打开并且输出处于静态状态(直流高电平或直流低电平)时、静态 IDD 电流为最低。 您列出的规格是当 VDD = 3.4V 时的值、但下面是 VDD = 12V 时电源电流与温度的关系图、该图更大:

    如果您需要具有极低静态电流的双通道低侧驱动器、可以选择  UCC27301A-Q1。 该器件是一款半桥驱动器、但您可以将 HB 连接到 VDD 并将 HS 接地、从而本质上将其转换为双通道低侧驱动器。 它还具有一个 EN 引脚、如果您使用该引脚来关闭器件、可将电流降至7uA。 以下是该器件的电源电流:

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rubas:

    感谢说明和推荐新芯片。

     UCC27301A 的工作电流也为2.5mA 至6mA、该电流更高。   我们正在使用这个栅极驱动器来打开低侧 MOSFET 开关,这将是开或关. 在这两种情况下,我们都需要满足低于50uA 的总工作电流。

    有没有建议?

    谢谢

    此致

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    切换芯片时的工作静态电流。 如果您使用直流开/关条件、则电流将低得多。 我们没有驱动器输出为直流高电平时的静态电流数据、但如果您使用 EN 引脚禁用器件输出(例如直流低电平)、则可以实现7uA 的超低电流。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rubas:

    感谢说明

    此致

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    抱歉、我刚刚意识到 我推荐的 UCC27301A-Q1具有跨导保护、因此您不能 同时启用两个输出。 UCC27311A-Q1具有相同的低电流规格、没有跨导保护功能、但尚未发布。

    如果您现在需要具有低静态电流的驱动器、我推荐 UCC27284 (也是半桥)。 它确实具有更高的工作静态电流、但当器件禁用时、它的额定值仍然为7uA、我已经在 下面提供了规格。  如果使用较低的电源电压、您的也可以降低静态电流。

    谢谢。
    鲁巴斯