This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:我们是否有精度裕度测试结果?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290024/ucd90320-do-we-have-margin-test-result-about-the-accuracy

器件型号:UCD90320

专家、您好!

能否知道我们是否有 UCD90320裕度测试结果来展示裕度测试的准确程度? 例如、当裕度高为4%时、这意味着裕度高为3.432V。 理想情况下、Vout 读数为3.432V。 他们想知道 EVM 或 IC 本身的区别。 您可以在裕度测试期间查看该精度结果吗? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    否、我们没有此类数据。

    此致

    颐和