This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:适用于便携式电池供电设备? (+其他问题)

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289865/bq24295-right-for-a-portable-battery-powered-device-other-questions

器件型号:BQ24295

您好!

我正在探索使用  BQ24295作为单节锂离子电池供电设备的电池充电器/升压转换器组合的可能性。 据我所知、这是 IT 部门的主要应用之一、但我希望检查它是否符合我的标准/预期操作。  

  • 应该在连接 USB 电源时为锂离子电池充电、同时还为系统的其余部分提供~5V 输出
  • 在没有 USB 电源断开时、IC 应无缝切换、以便为使用电池的系统提供5V 电压

我还有其他一些更具体的引脚问题;

  1. 对于如何使用 OTG 引脚、我有点困惑。 我认为应将其拉高以在 USB 电源断开时启用 PMID 输出的想法是否正确? 如果是、应将其连接到何处以确保该过程自动进行? sys? 电池?
  2. 连接到 TS 引脚的热电阻器是否可以是锂离子电池的 NTC 热敏电阻?

最后、我希望将电量监测计与充电器一起用于跟踪电池充电状态。 如果我想 在充电器和电池之间使用 BQ27220YZFR、是否需要考虑任何因素? 这似乎可能有其自己的 NTC 热敏电阻连接、是否应使用它来代替上述 TS 引脚上的连接?

如果有其他单片器件(大约相同的组合成本)可以进行充电、升压和监控、那么我也很乐意了解这些器件。

谢谢。

克雷格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    • 应该在连接 USB 电源时为锂离子电池充电、同时还为系统的其余部分提供~5V 输出
    • 在没有 USB 电源断开时、IC 应无缝切换、以便为使用电池的系统提供5V 电压
    [/报价]

    当由5V VIN 供电时、PMID 上应可提供相同的电压。 同样、当 VIN 不存在时、可在 OTG 模式下将 PMID 升压至5V、以便为系统供电。

    如果我想 在充电器和电池之间使用 BQ27220YZFR、我有什么需要考虑的吗? 似乎这可能有它自己的 NTC 热敏电阻连接、是否应使用它来代替上述 TS 引脚上的连接?

    监测计上的 TS 引脚将为您提供温度信息、但要对充电采取措施、您需要通过主机控制器处理该信息并手动更改充电器配置。 将 NTC 连接到充电器将使充电器在无需主机控制器的情况下对充电采取直接操作、但其实施方式可能不太灵活。

    这两个器件应该适用于充电器/电量监测计解决方案。 在更多单片器件方面、BQ2562x 系列确实支持充电和升压、并包含用于监控充电特性的 ADC、但电量监测必须由主机控制器完成、可能不如专用电量监测计精确。 在价格方面、需要将此信息在 TI store 中或与销售代表进行比较。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

    [/quote]