以上是我们所拥有的电路,我们体验到来自电感器的大声嗡嗡声,负载越高,噪声越大。
请帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

以上是我们所拥有的电路,我们体验到来自电感器的大声嗡嗡声,负载越高,噪声越大。
请帮助
您好 Allen:
1.您的原理图中没有 BOOT 引脚的电阻器、并且 BOOT 引脚不能悬空、您是指 EN 引脚吗?
2. Cout 看起来很小,只有1*22uF。 建议增加 Cout,大约2*47uF。 同时 Cin 也 比较小,只有1*10uF,请增大 Cin 以确保输入电压稳定。
3.您是否检查过 Vin/Vout/SW/Vin IL 波形? 是否存在不稳定现象? 建议按照我们的 webench 工具设计电路。

尊敬的 Miranda:
1.是的、我们将 EN 引脚悬空、这会引发任何问题吗?
2.我可以知道建议的硬币吗?
3.是否有任何关于 R39和 R18的问题? 我们是否需要一个与 R39并联的15nF 电容器? (请参见图2.0)
为了更新此问题、5V 时有一个100uF 用于其他电路。 然后我们将该电容器更改为22uF、噪声完全消失。 现在电路中总共有2x22uF 电容。
图1.0 -上面是输出电压(5V)
图2.0 - 上面是 与 R39并联添加15nF 后的 Vout (5V)
您好、Allen:
1.不用担心。
2.没有显示 Cin 波形, 如果看到 Vin 有点不稳定,请至少加2*22uF Cin。
3.您能否分享您的操作条件 Vin & Iout 值? Webench 工具可以根据 Vin/Vout/Iout 生成推荐电路。
4.我没有看到 R39和 R18的问题。 与 R39并联增加15nF 电容有助于增加环路带宽并改善环路响应。
您的输出电流是恒定的还是可变的? 是否有可能触发过流限制? 大输出电流可能会导致大浪涌电流。 您的 Vout 是5V 还是低于5V? 请捕获 Vin、Vout、SW、IL 或 Iout 波形以帮助我们进行进一步分析。
您好、Miranda、
2. Vin 是从电池,我们有一个100uF 电容器在那里,似乎稳定
3.我们尝试了 webench 工具,它为我们提供了一个电路有很大的不同的电感器(我们使用3.3uH ,即 webench 6.8uH ) 和所有组件在比较器侧。 尽管与 Webench 的电路不同、但我们使用的电路似乎仍能正常工作、您认为我们是否需要更改现有电路以遵循 Webench 的电路?

5.输入电压来自电池、其电压为11.7V 至16.8V、输出电压为5V、负载非常小、只有一些 LED 闪烁。
您好 Allen:
感谢您的快速反馈、我的评论如下。
2.当然,还可以。
3.如数据表所述、使用较小的电感会产生较大的电感电流纹波、输出电压纹波也会较大。

我会说您可以尝试更大的电感、因为电感器电流纹波更小、嗡嗡声也会更低。
5.从您显示的 SW 波形来看、似乎存在~200Hz (~5ms 周期)的低频振荡。200Hz 在人们可以听到的可闻频率范围(20~20kHz)内。 我想如果去除200Hz 的振荡、您听到的嗡嗡声可能会消失。 您是否检查过它的来源? 您的负载电流是否随200Hz 频率变化? 或者负载是恒定的、那么振荡是由环路不稳定引起的? 如果是、请使用 webench 推荐的电路。