主题中讨论的其他器件:LM5157、、 LM5156
您好、TI 工程师!
目前、LM5155、LM5156和 LM5157/5158 SEPIC EVM 在布局中使用耦合电感器。 根据 TI 文章"耦合电感器 SEPIC 转换器的优势"、SEPIC 的设计可以
2个独立非耦合电感器。 TI 是否有介绍如何使用2个独立电感器对 LM5155/6/7/8 SEPIC 进行布局的指南? 我们是否可以遵循 LM5155/6/7/8 SEPIC EVM 并将 L1封装替换为2个彼此相邻的单独电感器、其位置与当前 L1耦合电感器相同。
另一个问题:为 LM5155 SEPIC 设计选择 MOSFET 时还有哪些参数?
LM5155 SEPIC EVM 中的电流 MOSFET 位于半导体 NVMFS5C645NLWFAFT1G 上
如果我们要查找要使用的替代器件、最重要的匹配参数是什么?
谢谢。
丹尼尔