This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1428Q 单独使用此芯片

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290382/emb1428q-emb1428q-use-this-chip-alone

器件型号:EMB1428Q

您好

 客户设计中采用 两个 EMB1428、未使用1499芯片。 以下设计针对七个引脚进行了设计:
DIR 和 DIR_RT 形成了反向电路、DONE 和 EN 引脚也形成了反向电路、
三个故障引脚设计为两个 EMB1428芯片的互锁功能。 出于安全原因、互锁。 当一个 EMB1428关闭某个通道时、由另一个1428控制的开关必须完全打开。  FAULT0引脚通过 GPIO 进行控制、 FAULT1和2连接至 GND。 该设计目前无法实现测试中两个芯片互锁的效果。

请提供一些建议。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    很遗憾、我们不再支持该器件。 如有任何疑问、请参阅在线数据表。

    谢谢。

    蔡斯