This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:Fly-Buck 专用解决方案

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169, LM5146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290616/lm5169-fly-buck-dedicated-solution

器件型号:LM5169
主题中讨论的其他器件: LM5146

大家好、

是否有任何标准可以将降压控制器归类到专用的 Fly-Buck 转换器、例如 LM5169?

例如、LM5146具有类似的规格。 使用 LM5169 (FPWM 可用)时、虽然 LM5146可通过外部 FET 用作 Fly-Buck 配置、但这不被描述为 Fly-Buck 解决方案。

我想澄清 Fly-Buck 专用转换器与其他转换器之间的产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoonjin:  

    感谢您的提问。 这听起来是一个关于 LM5146而非 LM5169的问题。 我将此主题重新分配给合适的工程师、这样我们可以更好地为您提供帮助。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonjin,

    Flybuck 转换器通常推荐用于 COT 转换器、因为其易于稳定、LM5146为电压模式、并且更复杂地稳定下来。

    -奥兰多