This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:帮助选择适合设计的器件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS63000, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290709/bq25798-help-choosing-the-right-part-for-design

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: TPS63000BQ25620

您好!

我们需要适用于物联网设备的电池充电器解决方案。 具体要求如下:

-我们使用锂离子可充电电池1s - 3,7V(像18650 电池)
-充电器芯片将为其他电子设备提供系统输出。
-充电器必须有一个 I2C 端口,以便主机 MCU 可以获得电池的状态,如电压,充电状态... 基本参数等
-理想的充电器会接受高达40V 的适配器电压, 但如果不可能,我们可以使用 Buck 提供5V 电源,但这将是 另一个开关电路板上从40到5V 的充电器,所以第一个选项是首选的。 (仅在可能的情况下)
-我们需要 SYS 输出为3,3V ,并无缝切换从电池或从外部电源运行的系统。
- SYS 输出应承受最小3A 同步电流。
-我们需要在不使用主机 MCU 设置命令和寄存器的情况下,通过硬件默认设置/选择高于3,3V 的电压(可能使用电阻器)。
-我们需要3.3V 的 SYS 输出为降压/升压型,因此无论外部电源是否存在或电池是否降至2.7V , 3 V 都将保持稳定

第一款吸引我们注意的芯片是 BQ25798、但由于有很多芯片、我们希望在选择合适的元件时从 TI 获得专业帮助。 也许我们正在寻找错误的家庭或有更简单/更好/更便宜的 解决方案?

请告知。

此致

D·斯帕索夫斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    TI 目前没有可接受40V 输入的集成式 FET 充电器 IC。  此外、我们在 SYS 和 BAT 输出之间具有集成电池 FET 的 NVDC 充电器无法在 SYS 处提供3.3V 稳压电压。  而是 SYS 输出被调节至一个最小系统电压、然后当它充电至高于稳定电压时、跟随电池上升至其稳定电压。 对于1S、这意味着 SYS 从3.6V 最小 SYS 改为4.2V。  所以、我所能提供的最好的解决方案是一个包含40V 输入降压转换器的3芯片解决方案、其次是一个诸如 BQ25620 3A 充电器的充电器、然后是一个由诸如 TPS63000系列等 SYS 的降压/升压转换器。

    此致、

    杰夫