This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850H33QDRCRQ1无法复位

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285266/tps3850-q1-tps3850h33qdrcrq1-cannot-be-reset

器件型号:TPS3850-Q1

您好,

当我们使用芯片 TPS3850H33QDRCRQ1时、它在不喂狗的情况下不会复位。 问题可能是什么? 原理图如下图所示。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    为了禁用看门狗 SET0 = 1 (逻辑高电平)和 SET1 = 0 (逻辑低电平)。 从绿色框的图表中可以看出、  为了正确禁用看门狗、您可能缺少 SET0 = 1 (逻辑高电平)。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.目前的问题是,它不会重置没有喂狗。 为什么? 请帮助分析原因;

    2. CWD 和 CRST 管脚均连接到电容以实现可编程性。 可以合理地说、上电后、如果看门狗超时并且不喂狗、看门狗将复位。 为什么未复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    只是为了确认我在这里的理解,当你说你不是"喂狗"你的意思是你没有输入任何东西到 WDI 引脚?

    您是否能够确认 SET0和 SET1引脚上的电压? 另外、当您尝试导致 WDO 复位时、电压是否高于阈值条件+迟滞(在未激活状态下复位=高电平)?

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    WDI 引脚没有输入并保持低电平、Set0和 Set1保持高电平、WDO 引脚保持高电平;

    请帮助分析原因;

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    WDI 引脚没有输入并保持低电平,Set0和 Set1保持高电平,WDO 引脚保持高电平;

    您声明了 SET0和 SET1 保持高电平、如前所述、以禁用看门狗 SET0 = 1 (逻辑高电平)及 SET1 = 0 (逻辑低电平)。 请让 SET1变为低电平。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在的问题是我不想禁用看门狗。 我想用看门狗功能、但问题是看门狗没有被禁能就不会复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    您能否移除复位上的 C58电容器和接地连接、我认为这会切断您的 WDO 复位下拉。

    谢谢。
    约书亚