This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:ILIM 设置精度

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290315/tps2595-ilim-setting-accuracy

器件型号:TPS2595

大家好、

有一个用于设置 ILIM 的公式。 2000和0.04是典型值吗? 如何估算实际 Ilimit 精度?

如果我们无法对每个数值和数值的准确性进行评论,请告诉我 Ilimit 波动值,例如 ±7.5%和一个 Rilm 值等。 我知道应该考虑电阻器精度。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    是的、此公式中的2000和.04值为典型值、±7.5%是由于 PVT 变化和使用1%容差电阻器而导致从典型值获得的变化。  

    对于给定的 RLIM 值、可以使用上面的公式获得 ILLIMIT 值。 因此、现在您的实际 Ilimit 将在  该值的±7.5%范围内、使用任何公式都无法预测精确值。 只能估算一个范围。 这 已经包括 RLIM 值处1%容差的影响。

    如果我无法正确解决您的问题、请在此处回答。

    此致、

    阿鲁什