您好!
我正在使用 UCC256403开发一个电池电压(~14V)到500V 的 LLC 电源。 在初始启动期间、我们能够非常快速地将一个小电容器充电到此电压、但当我们施加实际负载(2000uF)时、我们得到的电压低于100V。 这样做的一个重要原因是电源会在控制器 IC 上触发 ZCS 保护。 我在 VCR、ISNS、BW 和 LL_SS 上尝试了许多组合来尝试改善这种情况、但仍在继续。
我的下图显示检测到 ZCS、然后死区时间增加到~140us。 YE =低侧栅极信号。 PU =高侧栅极信号。 Gr = ISNS。 BL = VCR

仔细看一下、我发现 VCR 和 ISNS 之间的时间不正确。 您能对此发表评论吗? 我添加了来自启动指南的屏幕截图、其中显示了正确的比较时序。

如果需要参考、我还附上了我的设计计算器工作手册和 SCH。 我想知道有什么建议是避免 ZCS。
谢谢你。
e2e.ti.com/.../LLC_5F00_SUPPLY_5F00_WIP.pdfe2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator_5F00_0v2_5F00_working.xlsx