请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3526 你好
我计划将 LM3526用作两个 USB2.0主机端口的电源开关、每个端口的电流限制均为500mA。
由于数据表将1A 指定为电流限制、我的查询类似于-如果在未使用端口 B 时端口 A 上的电流达到500mA、那么标志 A 是否会生效、 反之亦然、当端口 B 的电流为500mA 而端口 A 未使用时、标志 B 会被置位吗?
基本上、该开关是否会根据单个端口的电流而不是两个端口的电流总和来提供过流保护。
谢谢
马诺伊