Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
您好!
在阅读您的应用报告 SLVA829-2016年9月之后,我们非常清楚问题和建议的解决方案。
至于图8中的二极管解决方案、很明显、除了8A 充电器的电路看起来像烤面包机、而不是太阳能充电器。
对于充电电流较低的电路而言、这可能是一个很好的解决方案、但并不像这里的情况那样适用于8A 最大充电电流。
您是否有任何其他文档或建议、以便在不进行高热耗散的情况下解决硬件问题、例如使用 MOSFET?
谢谢。
此致、
何塞