请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ20501 主题中讨论的其他器件: LMZ10501、 TPSM828303
您好、TI 人!
最初、我 使用 LMZ10501进行设计、但从 购买到 LMZ20501再到 LMZ20501、我收到了一些器件的变更信息。
那么、我有一些问题、LMZ20501和 LMZ10501具有 辐射 EMI 报告?
我的 环境:
输入电压:3.3V
输出电压:1.1V
模式输入:自动模式下拉至低电平。
注: 可以共享仿真软件、我可以向客户展示报告
谢谢!
RAI。