This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:EN/SYNC 悬空

Guru**** 2401995 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288640/tpsm63603-en-sync-float

器件型号:TPSM63603
主题中讨论的其他器件:LMR33630

大家好、

如果 EN/SYNC 端子悬空、会出现什么情况?
控制信号在一段时间内处于悬空状态、因此我想知道该行为。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hirosugu、

    EN 需要高电平=开启、低电平=关闭。 悬空引脚可能会 耦合有噪声的主控器件、而不是直接开启/关闭。 建议在 EN 到 Vin 和 EN 到 GND 之间连接一个电阻器、以避免任何异常。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    连接的是当前系统。
    它由复位 IC 控制、但由于复位 IC 的电源发生延迟、EN/SYNC 将悬空、因此会有一个周期。

    当 EN/SYNC 悬空时、它是打开还是关闭?

    如果我下拉 EN/SYNC 端子、它是否会关闭?

    EN/SYNC 引脚是否在内部上拉?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hirosugu、

    从该方框可以看到、5V 开启、EN 使能、5V 未上电、RESET IC 输出为低电平、EN 状态为低电平、因此 LMR33630将禁用、

    回答您的问题:

    当 EN/SYNC 悬空时,它是打开还是关闭?-- EN 是关闭的

    如果我下拉 EN/SYNC 终端,它是否会关闭?--是的。

    EN/SYNC 引脚是否在内部上拉?--no

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    复位 IC 输出将浮动而不是低电平、直到复位 IC 通电。
    因此、我想在悬空时说明它是开还是关。

    如果无法指定、请添加一个下拉电阻器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EN 悬空雕像不确定时, 建议 连接到 Vin 或 GND 以避免异常。

    埃莱娜