请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61372 您好!
TPS613高架 MΩ 表中的图8-1显示为反馈电阻分压器、表中显示了第12页的1.909 K Ω(上侧)和100 kΩ(下侧)、它在我看来相对较大。 如果保持分压比、是否可以对电阻网络使用较低的电阻值?
我怀疑图8-1中的这些电阻值会降低总电流消耗、因为 TPS61372是低 Iq 器件。 但是、如果不需要、我想使用更大的电阻值没有问题。
此致、
横田真一