This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:有关具有 VINDPM 功能的升压直流/直流转换器的问题。

Guru**** 2398195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, BQ24610, TPS61376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284062/tps61033-question-about-boost-dcdc-with-vindpm-function

器件型号:TPS61033
主题中讨论的其他器件: BQ24610TPS61376

大家好!

我的一位客户正在寻找一款具有 VINDCM (输入电压动态电源管理)功能的 DCDC 升压转换器 IC。

客户希望构建如下所示的产品。
输入:5V (通过 USB Type-A 电缆连接到 PC 或移动电池的 USB 端口)
输出:6.5V/2A (最大值)

他们知道无法  从 USB Type-A 实现6.5V/2.5A (最大值)输出。
但要求来自他们的终端客户。
他们在寻找 一个 DCDC 升压转换器 IC、此转换器具有 VINDCM (输入电压动态电源管理)功能、虽然输出电流被减少至低于1A。

您是否有具有此功能的升压转换器?
或者、它们是否有任何其他方法可以通过将 TPS61033与任何其他 IC 配合使用来实现功能?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    很抱歉、TPS61033不支持6.5V 输出电压、TPS61033的最大电压为5.5V。

    您能解释一下有关所谓的 VINDCM 的更多信息吗? 这是否意味着当输入电压变化时、输出需要保持稳定? 如果是这样、我可以知道输入电压的最小电压吗? 谢谢。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    非常感谢您的答复。

    很抱歉、dcm 有拼写错误。 正确是 DPM。
    BQ24610具有 VINDPM 功能

    BQ24610
    https://www.ti.com/product/ja-jp/BQ24610

    如果 TI 具有具有 VINDPM 功能的升压转换器、您能告诉我吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    对于 VINDPM、我仍然有一点困惑。 在充电器件中、当 达到输入功率限值时可以减小充电电流、但对于升压器件、当达到输入功率限值时、客户想要什么? 来降低输出电压? 无法降低输出电流、因为输出电流由负载决定。 因此、限制功率的唯一方法是降低输出电压。

    如果是这样、则所有升压转换器都具有此功能、我的意思是输入电流限制功能。 当输入电流达到电流限值时、输出电压会降低以降低功率。

    但有一点很重要、那就是升压器件最大限制的实际上是电感器峰值或谷值电流(对于 TPS61033、这是谷值)、电感器电流大概等于但不完全等于输入电流、因此精度不是很高。

    如果客户需要高输入电流限制精度、目前只有 TPS61376具有此特性、因为 TPS61376会限制输入平均电流、而不是谷值或峰值电流。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    非常感谢您提供器件信息。

    我将 向客户介绍 TPS61376!

    我可以再问一个问题吗?
    当输入平均电流超过外部电阻器设置的电流值时、TPS61376的 VOUT 会发生什么情况?
    输入功率受限、输出电压是否会降至较低电压?
    或者、输出是在几秒钟后自动关断并重新启动、就像自动重试功能一样?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

     当达到您设置的电流限值时、输出电压会降至较低电压。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。