您好、我遇到了附加设计的问题:
CHG FET 未完全导通、而对其栅极施加中间电压。
VTB 引脚上也没有电压(未测量到接地短路)。
施加/移除220R 负载时、引脚 LD 上只有大约0.2V 的微小变化
附加原理图上测得的电压是施加负载时测得的电压。 使用10k 电阻器代替热敏电阻、Q1和 Q2为 BSC0906NS
我测试了两个电路板、结果几乎相同。
如果我直接向电池施加充电电压、则会观察到平衡函数
感谢任何帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我遇到了附加设计的问题:
CHG FET 未完全导通、而对其栅极施加中间电压。
VTB 引脚上也没有电压(未测量到接地短路)。
施加/移除220R 负载时、引脚 LD 上只有大约0.2V 的微小变化
附加原理图上测得的电压是施加负载时测得的电压。 使用10k 电阻器代替热敏电阻、Q1和 Q2为 BSC0906NS
我测试了两个电路板、结果几乎相同。
如果我直接向电池施加充电电压、则会观察到平衡函数
感谢任何帮助!
Julian、您好!
你的原理图看起来不错,而你对 VTB 电压是正确的--它是脉冲的。 建议在 BQ77915数据表的器件比较表中查看您的器件型号及其相应的阈值: 具有电池自主平衡和休眠模式的 BQ77915 3节至5节串联可堆叠超低功耗初级保护器(修订版 L)数据表(TI.com)。
我还建议分析可能阻止 CHG FET 导通的不同故障情况、并确保不存在这些情况。

此致!
安德里亚
谢谢 Andria、对电池进行放电、直到电池电压降至约3.9V、允许 CHG FET 导通。 应用充电器可使充电电流流动、至少直到一节电池达到4V。 那么它有截止频率。 似乎我有一个器件的 OV 值与指定的 OV 值不同 。 此器件有一些未解决的问题:
1-数据表中未记录要脉冲的 VTB
数据表似乎显示了 FET 在关断(即 VSS)时的栅极驱动电压变为0V、但这不是我测得的电压。
3-数据表指出、在 OV 下放电期间、将打开 CHG FET 以保护体二极管-这也不是我看到的行为。
我的印刷电路板制造商可能安装了错误的器件、但我无法验证。 我将随附器件标识图像、您能验证吗?: 
OV 保护处于正确的值4.2V、但 CHG FET 在 OV 后以及放电期间无法导通的问题、直到电池电压低于4V 为止。 但是、通过确保 OV 不会跳闸(正如良好的做法所指示的那样)、应避免此问题。
数据表在"在 OV"下的运行状态:.."当 CHG 关闭时、状态比较器开启。 如果检测到放电电流、该器件会立即重新开启 CHG。' 不知道是否有人使用此器件来验证? 我使用了180mA 的放电电流、FET 保持关闭、通过体二极管放电。
Julian、您好!
如数据表中所述、放电电流应允许 CHG FET 重新导通、但我不认为它会导致故障恢复。 当故障电芯的电压低于(OV 阈值–OV 迟滞、VHYS_OV)达 OV 延迟时间时、故障清除。
您是否还可以确认是在电池节点还是在 VC 引脚上测量电池电压? 如果能够准确地知道器件"看到"的电压、就很好了。 我可能建议继续执行退货流程、以检查 IC 阈值问题是否仍然存在。
此致!
安德里亚