请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25221 您好


我们在我们的一个应用中使用 TPS25221。 我们使用的限流电阻器为200K、对应于275 mA 电流限制。 我连接了一个1A 负载和一个1欧姆的检测电阻、并测量了该1欧姆负载上的电压。 请查看随附的波形。 为什么电流会周期性地下降。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.