您好!
我的设计采用 LM2596S-ADJ 输出13.5Vdc、输出电流为300mA。 输入电压约为25Vdc
我们发现、在4个稳压器上、稳压器损坏、并且输出开始与输入相同。
Question:
- 什么因素可能导致稳压器开始输出与输入相同的电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的设计采用 LM2596S-ADJ 输出13.5Vdc、输出电流为300mA。 输入电压约为25Vdc
我们发现、在4个稳压器上、稳压器损坏、并且输出开始与输入相同。
Question:
下面是 LM2596-ADJ 在正常工作期间的输出电压和温度表。
最小值 | 最大值 | 平均 | ||
第5单元 | 输出电压(V) | 13.4 | 13.7 | 13.5 |
温度(°C) | 50 | 67 | 59.7 |
原理图中的 LM2596-ADJ 区域片段:
PCB 中的 LM2596-ADJ 区域片段:
希望这对您有所帮助。
一般来说、什么情况会导致稳压器的故障模式输出电压与输入电压相同?
您好、Luis:
电气过载通常随输入电容器的放置和布局不当而发生。 对于此设计、您具有很小的陶瓷输入电容。 我建议将一个2.2uF 的陶瓷输入电容器与已经有的电解大容量电容器并联。 L1在返回环路中具有一个奇数位。 我们希望环路电感尽可能小、但您要在返回环路中放置一个分立式、相对较大的电感器、不建议这样做。
在布局方面、陶瓷输入电容器远离 IC。 建议将输入电容尽可能靠近 IC 放置。 此外、二极管接地连接非常小。 我建议从二极管和 GND 焊盘直接向接地平面覆铜。
我还建议订购 EVM、并尝试从应用板复制您的问题。 这可以帮助您了解问题是否与原理图或布局不当有关: https://www.ti.com/tool/LM2596S-ADJEVM
此致、
岭
您好、Luis:
为了确认更改是否使设计更好、您可以测量您的预期性能以验证改进是否使您符合规格。 将这些板与其他板进行比较、了解差异。
关于检查组件是否损坏、您需要将已知良好的稳压器与您认为损坏的正常电路板稳压器进行比较。 在同一电路板上测试元件最好(这需要焊接)、但您也可以使用 EVM 进行比较。 不过、如果不使用同一电路板、则会存在布局差异、从而可能对性能产生影响。
此致、
岭