This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:过压保护

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286774/tps1641-overvoltage-protection

器件型号:TPS1641

您好、TI!

完成数据表后、我无法理解如何修复 OVP 的电阻器、请告知我公式  
系统的输入电压范围为9V 至36V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    请使用产品页面上的设计计算器。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 Excel 表格、在更改不同的值的同时、设计摘要(R1、R2、RIOCP、RPLIM、CDLY、CdVdT)中的值没有变化

    我正在使用此设计计算器: www.ti.com/.../TPS1641-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet Ranjan:

    请分享填充的计算器。  

    此致

    G·库纳尔