This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:为什么栅极驱动器输出脉冲和输入脉冲不同?

Guru**** 2381760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288288/ucc21530-q1-why-gate-driver-output-pulses-and-the-input-pulses-are-different

器件型号:UCC21530-Q1

如您所见、示波器中有两个波形。 顶部的一个是栅极驱动器第一通道输出 OUTA 的输出(颜色为黄色)、下面的一个是 STM 微控制器提供的驱动器输入(颜色为蓝色)。 为什么黄色图形的脉冲数比蓝色图形的脉冲数少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    感谢您关注此器件!

     如果还在驱动通道 B、您能否提供 VDDA 和 OUTB 的原理图和波形捕获的一些详细信息?

    这将非常有助于找到问题的根源。

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDA 为15V、VSSA 为-8.7V。 我没有获取 OUTB 的输出。 我会在稍后量度及张贴。 有趣的是、pspice 仿真可以正常工作。 但只有问题是在实际的硬件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、通道 B 未被驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否有任何私有通道可以在其中解释我的原理图? 我不能公开发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Suresh、

    我私下通过电子邮件与您联系、寻求帮助。 在此关闭螺纹。

    谢谢!

    广木市