This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:启动期间触发过热保护

Guru**** 2529900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283767/tps2663-thermal-protection-will-be-triggered-during-startup

器件型号:TPS2663

TPS26630输入电压为48V、输出电流设置为5A、当电源接通时有时会产生过热保护。

负载电容约为490uF。  如果电容值降低、则不会触发保护。

调整 CDT/dv 也会触发保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagen:

    感谢您的联系。 我将在周三 EOD 之前对此进行讨论。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagen:

    请分享一个显示启动期间 VIN、VOUT 和输入电流的波形。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 库纳尔

    请参考以下内容。

    CH1:efuse_output 电流、CH3:DC48V_IN、CH4:efuse_output voltage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 库纳尔

    我们在此测试中使用了 TPS26630_33EVM 电路板。

     移除了 EVM 板的 D2 TVS 二极管。 OVP 和 UVP 设置更改为60V 和18V。  空载时、EVM 板的输出正常。

    1. 将我们的电路(约490uF)连接到输出侧后,电子保险丝进入热保护模式,在通电后无法启动,如图 1.& Video. 1

    2. 从 EVM 板上移除电容器 C4并连接较大的容性负载也会导致电源启动故障。 如图 2&  图 3

    (CH1:efuse_output current、CH3:DC48V_IN、CH4:efuse_output voltage)

    <图 1>

    <图 2>

    e2e.ti.com/.../Video1_5F00_EVM_5F00_S48V_5F00_NG.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagen:

    1.您试过多少 dVdT 盖?

    2.除了负载电容外还有其他负载消耗电流吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 库纳尔

    1.您试过多少 dVdT 盖?

     ->在 EVM 板上使用了22nF 和 NC 测试。

    2.除了负载电容外还有其他负载消耗电流吗?

     -> 无其他负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagen:

    是否移除了 EVM 上的默认电容? 还是要在这些电容器之外添加490uF?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  Kunal.

    如果移除 EVM 1000uF 并将我们的电路连接到490uF、这应该没问题。

    在应用此组件时会遇到不稳定现象。  我们如何将其设计为以未知电容提供稳定的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagen:

    器件在启动期间支持充电的最大电容将会受到限制。 在您的情况下、最大电容是多少?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其电 容为490uF。  但我们仍然遇到不稳定的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagen:

    您的电路板输出电容仅为490uF、有时您没有看到器件启动?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 Kunal.

    您的电路板输出电容仅为490uF、有时您没有看到器件启动?

    ->是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以通过电子邮件直接讨论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Sagen。

    此致

    G·库纳尔