This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1与 LM5050-2之间的区别及#39

Guru**** 1179320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5050-2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288492/lm5050-1-what-s-the-difference-between-lm5050-1-and-lm5050-2

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM5050-2

团队成员

LM5050-1和 LM5050-2有何区别? 您能帮助提供这两个器件之间的比较列表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    LM5050-1具有单独的 Vs 引脚作为内部偏置电源、但 LM50-2没有该引脚(相反、内部偏置是从 OUT 引脚本身获取的)。

    这使得 LM5050-1能够在低至1V 的电源轨(VIN)下通过 VS 引脚上大于5V 的外部偏置电源运行。

    从技术角度而言、LM5050-1可以在低至1V 的电压下使用外部偏置、但 LM50-2的最低工作电压为6V。

    此外、LM5050-2在 nFGD 引脚上具有 FET 故障状态(与 OFF 引脚结合使用)、用于检测 MOSFET 状态。