This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:OUT 引脚的 TVS 选择

Guru**** 1108040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS254900-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287156/tps254900-q1-tvs-choice-for-out-pin

器件型号:TPS254900-Q1

大家好、

我的客户正在使用我们的 TPS254900-Q1、他们对 TVS 选择有两个问题。

1.数据表建议使用 "16V 电池为 SMAJ16"、18V 电池为 SMAJ18 "、但在其应用中、电池为12V、USN 输出为5V。

他们想知道选择该 TVS 时应参考哪个电压、为什么?

发现我们的数据表显示、OUT 引脚的最大电压为18V。

但是、SMAJ18A 的最大电压大约为29.2V、这会损坏器件。

为什么我们仍然选择这个 TVS? 为什么该电压对我们的使用不重要?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    它使用 VR 作为选择参数的参考。 这意味着 TVS 只是一种吸收一些电荷的辅助方法。 它主要取决于自身的运作。

    我认为您也可以根据 VBR 选择一个 TVS。