This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:如果将计时器引脚拉至3.9V 以上、IC 是否会关闭栅极

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288300/lm5066i-does-the-ic-turn-off-the-gate-if-pulling-timer-pin-over-3-9v

器件型号:LM5066I

如果检测到功率限制或电流限制来限制电流、该 IC 将开始控制栅极电压、因此我已将 IC 电流限制设置得高得多、我们正在使用该限制并构建用于保护的外部电流测量。 检测过流时、我正在尝试关闭 IC 的栅极以将计时器引脚拉高至3.9V 以上、但在仿真中似乎认为不起作用? 所有的想法都是有益的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tehe、

    感谢您联系我们。

    我认为仿真模型不包含这个内容。 您能否获取 EVM 并进行测试? 因为您使用 外部电流测量进行检测 、然后关闭栅极。 您可以控制 LM5066i 的 UVLO/EN 而不是计时器引脚吗?

    此致、

    勒凯什