This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282EVM-335:UCC27282EVM-335

Guru**** 1109750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282EVM-335, UCC27282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285522/ucc27282evm-335-ucc27282evm-335

器件型号:UCC27282EVM-335
主题中讨论的其他器件: UCC27282

团队、您好!

我们正在开发用于 BLDC 电机应用的 TI Launchpad F280015x 和 UCC27282EVM-335。 连接 TI 驱动器板和 LaunchPad 时、我们提出了以下查询。

我们的应用是 BLDC 电机驱动器、 我们使用了 F2800157 Launchpad、并且 我们在电路板上刷写了通用电机代码、我们将电机连接到霍尔传感器反馈。

在 UCC27282EVM-335上、输出脉冲 与我们预期的一样、但一段时间后、UCC27282EVM 板出现故障。

当我们检查单个板时、我们就不会遇到问题。 但当我们使用3个板时、电路板会出现故障。

(根据 UCC27282EVM 用户手册、并进行连接)

谢谢。此致、

T.Premkumar.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您关于 UCC27282EVM-335的问题。

    我有几个后续问题来帮助我确定这里发生了什么。

    1.电路板上有什么故障? 发生故障的是驱动程序还是其他组件?

    2.您的工作条件是什么,比如 VCC、电动机的频率、输出电压?

    是否会将 EVM 的输出连接到 FET?如果是、它们是什么 FET? 根据您的方框图、电路板的输出会进入栅极驱动器。 您能否给我提供更详细的原理图或方框图?

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    感谢您发送邮件。

    1. UCC27282驱动板出现故障,

    2.驱动板输入: 12V,频率: 25Hz,输出电压: 12V.

    3.将 EVM 输出连接到 MOSFET H 桥电路。

    找到以下 UCC 与 各个  MOSFET 的连接图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您的设置似乎符合预期。

    您是否能够在电路板工作时提供 LO、HO 和 HS 等波形?  

    您也在以什么占空比和死区时间运行?

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    50%占空比、0死区时间。

    我们找到 LO 和 HO 波形的附加情况。 栅极驱动器的 HS 反馈。

    谢谢。

    T.Premkumar.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    对于零死区时间、您将实现所谓的击穿、其中高侧和低侧同时开启、这会损坏驱动器。 出现这种情况是因为输出信号的输入不完美、因此输出波形在 HO 和 LO 导通时会有一些重叠。 该器件(UCC27282)具有互锁功能以防止这种情况、但不会按预期运行。

    因此、为了解决此问题、您需要通过缩短其中一个信号的占空比来实现一些死区时间。 其中下降时间(t_f)为10ns、上升时间(t_r)为12ns。 您需要确保第一个信号在下一个信号上升至高电平状态之前掉电、因此至少需要10ns。 我不建议在10ns 时尝试、因为输入信号中存在不一致、并且驱动器中的内部延迟仍然可能导致击穿情况。

    此外、由于频率如此低、自举电容器需要足够大、以便在高侧导通状态期间驱动高侧。 增大该电容后、也需要增大旁路电容以考虑偏置。 该值应比自举电容器大10倍。

    如果这不能解决您的问题、或者您还有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔