This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM385-1.2-N:型号中的 X 表示什么

Guru**** 1471260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287040/lm385-1-2-n-what-does-the-x-in-the-model-number-indicate

器件型号:LM385-1.2-N

可能与之相关的人员、

请告知我们以下产品之间的区别是什么。

・Ω LM385BZ-1.2/NOPB

・LM385BXZ-1.2/NOPB

型号中的 X 表示什么?

我们最初以为 X 表示包装数量、但两种产品的包装数量相同、均为1800。

我们正在考虑使用 LM385BZ-1.2/NOPB、 但我们想知道是否也可以使用 LM385BXZ-1.2/NOPB。

我们希望尽快得到答复。
 

 

此致、

悠关市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    以器件型号 LM385BXMX-1.2/NOPB 为例、B 后的第一个 X 表示温度系数等级。

    M 后面的最后一个 X 表示包装数量。

    LM385BZ-1.2/NOPB 的温度系数最大为150ppm、LM385BXZ-1.2/NOPB 的温度系数最大为30ppm。 所有其他规格相同。

    此致!

    沃尔特