This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825A:为什么使用 uc3825A?

Guru**** 2506085 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825, UC3825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287697/uc3825a-why-use-uc3825a

器件型号:UC3825A
主题中讨论的其他器件:UC3825

这是应用的电路图、引脚11和14连接到栅极驱动器和全桥 MOS、以获得左上角的最终电压输出。  这个电压输出未经调节、它会在任何时候改变。  由于无需稳定电压、为何不直接向引脚11和14添加 PWM 信号?  该应用电路的电压输出被反馈、与外部控制信号相结合、然后流入 UC3825、这有什么意义?  UC3825发挥什么作用?

这是一个正在应用的电路图,其11、14脚去连接栅极驱动器和全桥MOS,得出左上角最终的电压输出。而这个电压输出不是稳压,是随时变动的。既然无需稳压,那为何不直接在11、14脚上加PWM信号?这个应用电路的电压输出最终再反馈回来,和外部控制信号一起作用后再流入UC3825,有什么意义呢?UC3825起到什么作用呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom Tom、

    由于您只显示了部分原理图、我无法确定、但有一个反馈信号用于控制脉冲宽度 OUTA/B。 "SYS_ECON"信号被用作 UC3825A 的反馈。 直流增益和控制环路补偿使用 MAX492A 的两级(U7A/B)在外部设置。  UC3825A 内部误差放大器仅用作缓冲器、UC3825A 用作 PWM 电压模式控制、以便根据 SYS_ECON 和+HVDC 改变 OUTA/B 脉冲宽度。 由于反馈中没有使用基准、+HVDC 未被调节。 对+HVDC 进行分压并作为 U7B-6的电压基准施加、但系统具有可变基准(+HVDC)并最终产生可变控制信号(SYS_ECON)。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般传统的DCDC控制芯片内部,在外围环路补偿电路基础上,以反馈电压和内部参考电压做误差放大,去和某三角波做切割得出脉宽。
    从你的意思里,此电路图外围环路补偿电路,以及反馈电压和内部参考电压误差放大,这两块都去掉,直接用SYS ó n_ ECON反馈电压和外部参考电压误差放大。但UC3825内部框图还有个3脚和7脚1.5V参考电压的比较。难道有两个参考电压:一个是固定的1.5V,一个是变动的?ó n
    另外,那个ECON ó n_ GAIN起调节直流增益作用吗?ó n

    通常情况下、传统的直流/直流控制芯片利用反馈电压和内部基准电压来放大基于外设环路补偿电路的误差、并与特定的三角波相切来获得脉宽。

    根据您的意思、此电路图包括外设环路补偿电路以及反馈电压和内部基准电压误差放大。 移除两个块、并直接 在 反馈电压的 SYS_ECON 和 外部基准电压之间使用误差放大器。  但 UC3825的内部框图中引脚3和引脚7之间也比较了1.5V 基准电压。  是否有两个基准电压:一个固定为1.5V、另一个可变?

    此外、ECONN_  GAIN 在调节直流增益中发挥着作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、ECONN_GAIN 在调节直流增益中是否发挥作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这两个变量都是可变变量、如何在输出电压降低后控制 SYS_ECON 和基准电压?  控制结果依赖于两个变量中的哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须考虑两个变量的动态范围才能了解 PWM 可能是如何响应的。  

    史蒂夫