This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:使用电源单元作为受控电压电池进行测量

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282738/bq24090-measurement-using-a-power-supply-unit-as-a-controlled-voltage-battery

器件型号:BQ24090

尊敬的 TI 专家:

 我们对 BQ24090电路进行了测量,在这种情况下,我们利用电源控制单元作为电池,由我们的电路充电。

 在改变电源电压的过程中、可以在快速充电模式下看到电压高于阈值时的电流大约为-270mA、在电压低于2.5V 时看到-50mA 左右的电流 这正是我们设置电路的方式。  但是、当电压低于0.8V 时、不再存在任何恒定负电流、因此0.8V 似乎是充电的最小阈值。

 如何 在这方面发表评论?  对这种测试方法有什么建议吗?

谢谢

远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen:

    感谢您主动提出、以便更好地解决和理解您的问题、并了解一些可能会有所帮助的事情

    1) 1) 您能描述您的测试设置吗? PSU 设置位置...

    2) 2)是否可以获得原理图?

     

    对于 BQ24090、IC 将介绍三种不同的充电模式。 预充电、恒定电流和恒定电压。

    如果您的 Vbat 电压为0-0.8V、则 IC 会将其解读为短路、并将电流限制为典型值。 15mA、则无法更改此设置。

    如果 Vbat 为0.8V-2.5V、则 IC 将处于预充电状态并将提供典型值为20%的 ICHRG 电流、该电流由 R-PRETERM 设置。

    如果 Vbat 为2.5V-4.2、则 IC 将处于恒定电流模式并提供由 ISET 和 ISET2引脚设置的 ICHRG 电流。  

     

     

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

     感谢您的答复。 我已完成先前的问题。 我还有几个问题要问、希望您能为我们澄清。

     问题1:对电池检测例程及其实现方式不确定。 为什么 BQ24090认为 VOUT < VREG-100mV 时存在电池? 如果电池不存在、VOUT 是否不应该在初始时被检测为0V?  希望您能为我们稍微澄清一下该例程:

      Q2:关于充电机制的细节、如果断开时电池上的电压为 V1伏、那么在状态迅速进入充电模式时、VOUT 应该是多大的电压。 是否 要参考任何输入电流数据、以便我们了解充电效率?

     Q3:数据表中的" 平均负载不应过大、允许电池在10小时安全计时器窗口内充电"。

    这是否意味着必须在10小时内完成电池快速充电过程?

    此致、

    远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuanchen:

    很抱歉,我的回复太迟了。

    问题1:对电池检测例程及其实现方式不确定。 为什么 BQ24090认为 VOUT < VREG-100mV 时存在电池? 如果电池不存在、VOUT 是否不应该在初始时被检测为0V?  希望您能为我们稍微澄清一下该例程:

    感谢您在我们将查看的 d/s 中识别出这一点、以便在将来得到更好的解释。

    如果存在适配器、则 IC 将为 V_OUT 供电。 与 TTDR 一样、IC 使用25ms 计时器来检测是否存在电池。 d/s 中的图8-4将有助于识别不存在电池的 IC 启动。 当 V_IN 变为高电平时、在向 V_OUT 提供电压并且25ms 计时器开始计时之前需要一段抗尖峰脉冲时间。 在25ms 计时器期间预先执行 V_out<V_reg-100mV 检查。  

    Q2:关于充电机制的细节、如果断开时电池上的电压为 V1伏、那么在状态迅速进入充电模式时、VOUT 应该是多大的电压。 是否 要参考任何输入电流数据、以便我们了解充电效率?

    当电池断开连接时、IC 仍会向 V_OUT 引脚供电。

    我们没有此器件的任何效率数据。 BQ24090是一款线性充电器、因此效率会有所下降。

    Q3:数据表中的" 平均负载不应过大、允许电池在10小时安全计时器窗口内充电"。

    这是否意味着必须在10小时内完成电池快速充电过程?

    是的、快速充电过程应在10小时内完成。 这更多地是一项制造规格、旨在确保电池充电时间不会超过预期寿命或过热。 我们建议咨询电池制造商、了解分配的时间要求、以确保它满足您的特定用例。 当 V_bat 低于 V_reg 阈值时、会进行快速充电。 PRE_CHARGE 电流可以设置为所需的限值、以确保其足以在分配的时间内为电池充电。 d/s 中的图9-1将有助于根据电池电压和电流设置可视化 IC 处于每种状态的时间。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 最后一个问题、如果快速充电时间超过10小时、会发生什么情况?  如果充电暂停、我们如何重新启动它?

    此致、

    远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贺元辰

    不用担心、我很乐意提供帮助。

    正确、充电会终止、CHRG 引脚将变为高阻抗。 要重置计时器、您可以禁用 IC、循环通电或进出 TTDM。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛