This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:AFE BQ76952

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287380/bq76952-afe-bq76952

器件型号:BQ76952

在 I2C 协议中、每条命令都必须包含器件地址、寄存器地址、要发送和接收的字节数以及字节数。

我看不到此 IC 的示例代码中的器件地址您能否说明其处理机制?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kish:

    默认器件地址为0x10 WRITE 和0x11 READ。 这在本文档的第9.2节中进行了解释。 TRM

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 IC 的默认地址。  

    如果我看到给定的示例代码、我没有看到命令中提供的器件地址、这就是我提出此查询的原因。

    在这里指的是器件地址? 以及其工作原理。 我是否需要按顺序发送多个命令?

     是否是第一个像 LPI2C_DRV_MasterSetSlaveAddr (0U、((uint16_T) 8U)这样的命令只是用来确认器件?

    此致、

    基什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像1第69行、跳至 OS API

    并陷入到无限循环中。

    如下图行号343所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于仍然存在的任何问题、未配置 TS2和 Rst_Shutdown。

    下次两个引脚都配置为强下拉时、仍然会观察到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishor:  

    随着我们转移到电子邮件支持、我将关闭此主题。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗