大家好、
客户对电感器和电容器选型有疑问。
(以下内容参考了数据表中的公式。)
- 由于输出是可变的、因此没有任何 L 始终满足方程(18)。
VIN-Vout 会较高或较低。 他们应该为哪些人选择 L? - 最好的电感器额定值是多少?
是否可以将电流限制设置为高于6.8A (高侧电流限制) - 对于公式(23)、是否为 Δ Vout Voutmax-Voutmin?
要设置的典型值是什么?
此致、
转至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户对电感器和电容器选型有疑问。
(以下内容参考了数据表中的公式。)
此致、
转至
在这种情况下, 客户希望更改 Vout。 我们应该在 WEBENCH 中使用 Voutmax 或 Voutmin 值来估算电容吗?
非电容器、L
您好、Aurora:
感谢您的大力支持。
很抱歉这么混乱。 我来具体写一下。
对于 Vout、11V:4.6<= L<= 9.1
对于 Vout、为31V:12.4<= L<=24.8
在本例中(可变 Vout)
我应该为 L 选择什么值?
另外、最佳的电感器最大额定值是多少?
如果电流高于6.8A (高侧电流限制)、可以吗?
此致、
转至
尊敬的 Goto:
你写错了吗? 我完成了数学计算、
如果是 Vout、 31伏 :4.6<= L<= 9.1
如果是 Vout、 11伏 :12.4<= L<=24.8
无论如何、对于电感器、需要满足以下公式、在任何情况下 K 都不应小于0.1。 当 Vo=31V 时、L 的最大值为18.2uH、因此可令12.4<= L<=18.2uH。 也许您可以选择15uH。 峰值电流不应超过高侧电流限值。 谢谢。

奥罗拉