This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:通过 USB-C 为锂离子电池充电

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T, BQ25185EVM, BQ24075, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287225/bq24075t-charging-li-ion-battery-from-usb-c

器件型号:BQ24075T
主题中讨论的其他器件: BQ25185EVMBQ24075BQ25185

大家好、有人可以提供帮助吗?

我们 现有的设计可以很好地使用 BQ24075T 为手持设备上的锂离子电池充电。 我们在器件上使用 USB-AB 连接器、该连接器可从任何壁式充电器、笔记本电脑或移动电源充电。  

我们已被要求在我们的手持设备上升级到 USB-C。 我特别不想更改充电 IC、因为它功能很好、并且我在 PCB 上或微控制器上的备用引脚上没有太多空间来连接 USB-C。

有人能建议如何配置 USB-C 上的 CC1和 CC2引脚、以确保充电器的电流至少为1A、以及我是否需要连接任何其他引脚?

提前感谢

沃伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Warren:

    在 USB C 连接器侧、您需要使用在每个 CC 引脚上使用5.1k Ω 电阻器下拉电阻器将器件配置为灌电流(或 UFP)。

    这些是新 BQ25185EVM 上的连接、我们在其中已将输入配置为具有 USB 连接器的 UFP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    非常感谢您的意见。 非常感谢。

    是否建议使用  BQ25185而不是 BQ24075?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我脱机联系您!

    此致、

    安东尼·范