This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:过流保护延迟/响应时间

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J060, TPS548A28, TPS548B28
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285451/tps548a28-overcurrent-protection-delay-response-time

器件型号:TPS548A28
主题中讨论的其他器件:TPS54J060、、、 TPS548B28

您好!

根据以下 DS 说明、当电流高于电流限制阈值时、LS FET 保持开启状态、触发电流限制后到 LS FET 开启后的延迟/响应时间是多少?

我还找到了68us、看起来它用于欠压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加了一部分 TPS54J060、我在 DS 中看到了相同的说明。

    我还需要 TPS54J060的延迟/响应时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  
    我不确定我是否理解您的问题。 每次使用逐周期谷值电流检测时、都会由电感器电流检查过流限值。  
    一旦电流过高、低侧 FET 将保持导通状态、直到器件电流降至阈值以下、这通常会降低输出电压、直到触发欠压保护。 然后、它将等待68us 和14us 的断续时间、然后再尝试重新启动。  

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    抱歉混淆。

    我的意思是、我们是否针对时序"t"定义了任何规范?

    触发过流限制=>"t" =>低侧 FET 将保持接通

    TPS548A28和 TPS54J060需要使用"t"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、我还需要使用 TPS548B28。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    请参阅 TPS548A28数据表第20页的图7.3。 除了电气特性和数据表文本中所述的信息外、我没有任何其他信息表。 我想问一下、需要解决的问题是什么?  
    此致!

    瑞安