请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 您好!
使用 16轨电源序列发生器时、在本器件数据表中表明它拥有26个 GPIO 引脚。 我想将 GPIO 引脚用作电源使能。 但是、GUI 中只有16个电源轨、如何将16个以上的电源启用输入到 GUI 中。 我需要使用至少20个 GPIO 引脚、因此不清楚如何仅使用16个电源轨来实现该目的。 非常感谢您提供任何建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
使用 16轨电源序列发生器时、在本器件数据表中表明它拥有26个 GPIO 引脚。 我想将 GPIO 引脚用作电源使能。 但是、GUI 中只有16个电源轨、如何将16个以上的电源启用输入到 GUI 中。 我需要使用至少20个 GPIO 引脚、因此不清楚如何仅使用16个电源轨来实现该目的。 非常感谢您提供任何建议。
您好
请观看此培训视频、
https://www.ti.com/video/5826559281001?keyMatch=FUSION%20DIGITAL%20POWER%20DESIGNER
此致
颐和