您好!
我有几个问题 reg LM1084对于5V OUT 固定版本、请说明
1. LM1084-5P0的最大命令输入电压是多少?
2.我的设计是7V 输入电压,4A 输出电压5V:所以 PD =8W, TO-263封装,因此 TJ =8*40.4+TA =大约350度。 ?
主题。 1.5V 压降电压意味着什么? 它与 VOUT 有何不同?
3. TI Webench 显示的输入电压为7V、输出电压为5V、电压为4A 不起作用!! 请对此作出评论。

提前感谢。
此致、
ManojManoj.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有几个问题 reg LM1084对于5V OUT 固定版本、请说明
1. LM1084-5P0的最大命令输入电压是多少?
2.我的设计是7V 输入电压,4A 输出电压5V:所以 PD =8W, TO-263封装,因此 TJ =8*40.4+TA =大约350度。 ?
主题。 1.5V 压降电压意味着什么? 它与 VOUT 有何不同?
3. TI Webench 显示的输入电压为7V、输出电压为5V、电压为4A 不起作用!! 请对此作出评论。

提前感谢。
此致、
ManojManoj.
您好 ManojManoj:
感谢您的提问。 对于5V 输出电压、最大输入和输出差分为25V、因此最大输入电压为30V。
2.是的这是一个问题,结温超过绝对最大值。
主题。 1.5 dropout 是 LDO 调节所需的 Vin-Vout。 因此、如果 Vin = 3V 且 Vout = 2V、则会出现问题、因为压差必须为1.5V 或更大。
3、是的、如果您的温度超过了器件可接受的额定温度、它将不起作用。 TI Webench 也已停产。
我想说的是、为了获得这个电流、我们可以切换封装以得到22.7的梯度、并且在可能的情况下将输入电压降低到6V。 您可以并联 LDO 以更大限度地提高电流输出、如果这些应用都不适合、也可以使用降压转换器。
希望这对您有所帮助。
乔什·纳查西
谢谢!
乔什·纳查西